Política de privacidad móvil

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE APLICACIONES PARA MÓVILES Y ORDENADORES DE SOUTHWIRE COMPANY, LLC
Southwire ("Southwire") proporciona esta Política de privacidad de aplicaciones para móviles y computadoras ("Política") para informar a los usuarios de las aplicaciones para móviles y computadoras de Southwire (cada una, una "Aplicación") sobre las políticas y procedimientos relacionados con la recopilación, uso y divulgación de la información del usuario de la Aplicación.   

Modificaciones de la Política de privacidad.
Esta Política se actualizó por última vez el 22 de enero de 2013.  Southwire puede modificar y actualizar esta Política de vez en cuando por cualquier motivo.  La versión de esta Política que estaba en vigor en el momento en que se recopiló la información se aplicará a dicha información.  Las modificaciones de esta Política entrarán en vigor después de que Southwire publique la Política actualizada o notifique de otro modo a los usuarios de la Aplicación (“Usuarios” y cada uno, un “Usuario”) de la Política modificada.    

Si Southwire realiza algún cambio en esta Política, Southwire colocará un aviso destacado en su sitio web o dentro de la Aplicación pertinente.  Si el cambio afecta sustancialmente a los usuarios registrados, Southwire enviará una notificación a los usuarios mediante notificación push.  Southwire aconseja a los Usuarios que consulten esta Política con regularidad para asegurarse de que los Usuarios estén de acuerdo con la versión actual.  Los usuarios pueden acceder a la versión más reciente de esta Política en la página de información de la Aplicación pertinente.  

Los Usuarios del consentimiento
consienten el procesamiento por parte de Southwire (según se define a continuación) de la información respectiva de los Usuarios, como se explica con más detalle en esta Política. “Tratamiento” significa utilizar o gestionar la información del Usuario de cualquier forma, incluidas, entre otras, la recopilación, el almacenamiento, la eliminación, el uso, la combinación, la vinculación y la divulgación de información, todas las actividades que tendrán lugar en los Estados Unidos. Para los Usuarios que residen fuera de los EE. UU., su información respectiva se transferirá a los EE. UU. y se procesará y almacenará en los EE. UU. de acuerdo con las normas de privacidad de los EE. UU.  

El uso de una Aplicación por parte de un Usuario está condicionado al acuerdo del Usuario con los términos de esta Política.

Recopilación de información
Cuando un Usuario decide utilizar cualquiera de las Aplicaciones de Southwire y acepta los términos del Acuerdo de usuario de la aplicación de Southwire y esta Política, el Usuario acepta permitir que Southwire recopile cierta información del Usuario.  Southwire recopila esta información para que pueda proporcionar a los Usuarios una mejor experiencia de la Aplicación.  Southwire recopila esta información utilizando tecnologías como cookies (pequeños archivos almacenados por el navegador de un Usuario), balizas web e identificadores de dispositivo únicos que permiten a Southwire identificar el dispositivo del Usuario.    

La información que Southwire recopila puede incluir:  (a) información de identificación personal, como el nombre del usuario, dirección, número de teléfono, y dirección de correo electrónico; (b) información geográfica, como el país y el idioma hablado del Usuario; (c) Información relacionada con transacciones de aplicaciones, por ejemplo, si el Usuario es un usuario nuevo o que regresa a la Aplicación, la duración de la sesión de la Aplicación del Usuario, la frecuencia con la que el Usuario accede a la Aplicación pertinente, y el número de sesiones de la Aplicación activas y el número de vistas de la pantalla de la Aplicación en las que el Usuario ha participado; (d) información relativa a la interacción del Usuario con la Aplicación y cualquier anuncio, como el tipo de pantallas de la Aplicación a las que accede el Usuario, anuncios en la aplicación a los que accede el Usuario, búsquedas en la aplicación que realiza el usuario, títulos y tipos de medios a los que accede el Usuario, enlaces salientes en los que haga clic el usuario, productos que el usuario ve, y las salidas de pantalla que realiza el Usuario; (e) eventos que se produzcan durante la sesión de la Aplicación del Usuario, como errores que el Usuario experimenta y conversiones que realiza durante la sesión; y (f) información relacionada con la tecnología, como la versión de la Aplicación a la que accede el Usuario; el operador de telefonía móvil del Usuario; el tipo de conexión que el Usuario utiliza para acceder a la Aplicación; el tipo, marca, modelo, e identificador único del dispositivo que el Usuario utiliza para acceder a la Aplicación; y el sistema operativo que utiliza el Usuario para acceder a la Aplicación.  

Southwire puede asociar la información de identificación personal recopilada de un Usuario con las actividades del Usuario mientras utiliza una Aplicación (p. ej., páginas que el Usuario ve dentro de la Aplicación) para permitir que Southwire personalice mejor las Aplicaciones para los Usuarios.  Con respecto a la información geográfica que Southwire recopila de los Usuarios, esos datos están vinculados al identificador de dispositivo del Usuario solo para la sesión de la Aplicación individual del Usuario.  

Uso de la información
Southwire puede realizar un seguimiento de los respectivos datos de uso de la Aplicación y patrones de tráfico de la Aplicación para mejorar el contenido de las Aplicaciones y la calidad de los productos y servicios de Southwire.  Específicamente, Southwire puede utilizar la información recopilada de los Usuarios para (a) proporcionar los productos y servicios deseados por los Usuarios y a petición del Usuario; (b) optimizar y mejorar las Aplicaciones, productos, servicios y operaciones de Southwire; (c) supervisar y evaluar el uso y las operaciones de las Aplicaciones; (d) analizar cómo los Usuarios están utilizando las Aplicaciones; y (e) personalizar el contenido y las ofertas que puedan ser de interés para un Usuario individual.   

Con el fin de optimizar las Aplicaciones y prestar un mejor servicio a los Usuarios, Southwire puede compartir la información del Usuario con otras empresas, incluidos proveedores y contratistas de Southwire .  El uso de esta información por parte de estas empresas se limita a estos fines y está sujeto a acuerdos que les exigen mantener la confidencialidad de la información. SouthwireLos proveedores de proporcionan la garantía de que toman medidas razonables para proteger los datos que mantienen en nombre de Southwire, aunque no se puede garantizar la seguridad de los datos.  Southwire no permite a las empresas de publicidad recopilar datos a través de las Aplicaciones para la segmentación de anuncios, y Southwire generalmente no comparte información de identificación personal (como nombre, dirección, correo electrónico o número de teléfono) con otras empresas con fines de marketing.

Southwire proporciona información que recopila de los Usuarios a empresas de análisis contratadas por Southwire para ayudar a Southwire a analizar y comprender cómo los Usuarios utilizan las Aplicaciones, los sitios web de Southwire y los productos y servicios de Southwire.  Estas empresas de análisis utilizan esta información únicamente en nombre de Southwire.  

Southwire revelará la información recopilada de los Usuarios en las siguientes circunstancias:  (a) si Southwire cree razonablemente que está obligado a hacerlo por ley, regulación u otra autoridad gubernamental, o para proteger los derechos y la propiedad de Southwire o los derechos y la propiedad del público; y (b) Southwire revelará dicha información a cualquier sucesor o comprador en una fusión, adquisición, liquidación, disolución o venta de los activos de Southwire.  No será necesario el consentimiento del usuario para cualquiera de las divulgaciones establecidas en este párrafo, pero Southwire intentará notificar a los usuarios de dicha divulgación, en la medida permitida por la ley.   

Cada usuario puede iniciar sesión en su cuenta en la aplicación correspondiente y acceder a la página de información de la aplicación para ver cualquier información de identificación personal que Southwire haya almacenado.  Los usuarios también pueden ponerse en contacto con Southwire por correo electrónico (consulte la sección “Contacto” a continuación) y solicitar esta información.  Southwire puede conservar indefinidamente cierta información del Usuario, incluida información de identificación personal. 

Contenido
Todo el contenido e información que un Usuario introduce en una Aplicación es propiedad del Usuario.  Sin embargo, al utilizar una Aplicación, el Usuario otorga a Southwire una licencia no exclusiva, transferible, sublicenciable, libre de regalías y mundial para utilizar cualquier propiedad intelectual, como contenido de fotos y vídeos que un Usuario publique en o en relación con las Aplicaciones.   

Seguridad
Southwire toma medidas administrativas, físicas y electrónicas razonables diseñadas para salvaguardar y proteger la información del Usuario contra el acceso o la divulgación no autorizados.  Estas medidas incluyen el uso de software específico que cifra la información de identificación personal del Usuario cuando dicha información se transmite desde una Aplicación a los servidores de Southwire, y el almacenamiento de la información del Usuario en un servidor protegido por un cortafuegos diseñado para evitar el acceso desde fuera de la red de Southwire.  A pesar de estas medidas de seguridad, no se puede garantizar que ningún método de seguridad o cifrado proteja la información de hackers o errores humanos.  

Póngase en contacto
con Si los usuarios tienen alguna pregunta o inquietud sobre esta política, póngase en contacto con Southwire en:

ONE SOUTHWIRE DRIVE
CARROLLTON, GEORGIA 30119
866-706-9473
WWW.SOUTHWIRE.COM
southwire_marketing@southwire.com